This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1178万:TPS6.1178万

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100153/tps61178-tps61178

部件号:TPS6.1178万
主题中讨论的其他部件: TPS6.1288万LM5155

你(们)好

我正在寻找升压转换器  

要求
1)输入电压范围为2.7V-4.2V
2)输出电压应为5V/8A

请告诉我此部件号(TPS6.1178万)是否 适合我们的设计?

请帮我解决这个问题  


谢谢,此致
Sanjeevini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Sanjeevini,

    对于TPS6.1178万或任何其他转换器解决方案来说,5V/8A输出功率太大。 由于 输入 电压为2.7V最小值,因此输入平均电流将超过15A。 考虑  到电感器电流纹波,输入峰值电流限制将会更大。 TPS6.1178万峰值电流限制为10A,TPS6.1288万为15A。 请问目标EE是什么?为什么输出端需要如此大的电流? 如果确实需要如此大的电流,也许您可以考虑升压控制器,例如LM5155或LM5123。

    此致,

    Eric Yue