This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:一些问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100141/tps2595-some-questions

部件号:TPS2595

大家好,

客户有一些问题。 您能支持这些吗?

1. 当他们不使用FLT引脚时,是否可以使引脚打开?

2.在数据表 图58中,CIN为0.1uF,Cout为1uF。 CIN值和Cout值是否有任何限制?
例如,
不建议使用1uF或OPEN的CIN?

3. CdVDt值是否有任何限制? 是否可以打开它?
此致,
高桥北行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki,

    感谢您与我们联系。 我明天就回来讨论这个问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki,

    1.是的,如果没有使用FLT引脚,可以保持其打开状态。

    2.对CIN和Cout没有限制。 我们建议为去耦目的使用一些最低限度的保护罩。

    3.您可以保持DVDT引脚打开。 当DVDT引脚打开时,转换速率为最大值,因此浪涌电流会很高。 如果输出电流上限非常大,则设备可能会由于启动前的高功率压力而导致热关闭。 您可以使用设计计算器输入系统条件并查看设备是否成功启动。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

    谢谢!

    您407.6913万您可以使用设计计算器输入系统条件并查看设备是否成功启动。

    您能说出什么是设计计算器吗?

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki,

    TI.com的产品页面上提供了设计计算器。 它是一个Excel工具,可帮助进行eFuse应用程序设计。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 我可以找到它。

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 关闭螺纹。

    此致

    Kunal Goel