This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3319万:RCC问题

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100031/tps53319-question-for-rcc

部件号:TPS5.3319万

您好,专家,

正如我们所知,有时我们建议添加纹波注入以提高瞬态性能。

我的问题是如何选择 C1的额定电压?  

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCC电容器使用50V或更高电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我可以知道如何更好地得出50V或更高的电容器额定电压吗?

    客户想了解这种理论,您能否就此分享更多详细信息?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经验法则是最大输入电压的2倍VIN,因为SW节点环和Rinj的值可能会根据设计而变化。   TPS5.3319万 的额定电压为22V。    电容器的额定电压 为分立 16V,25V,50V等。  在数据表中最容易陈述使用50V额定电容器