This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:方程(6)

Guru**** 2602035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097414/tps3850-q1-equation-6

部件号:TPS3850-Q1

大家好,

在数据表8-4中,有如下注释。  

(1)使用理想电容器计算最小值和最大值。

您能否建议如何计算最小/最大tWDU值(考虑电容器容差)?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji,

    感谢您的提问。 该过程概述如下。

    Twdu (典型值)= 77.4 * Ccwd *(+/-容差)+ 0.055

    然后,当您获得计时的边界范围时,您可以使用该值计算窗口的其他边界。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse-san,您好!

    在数据表中,Figure 8-4显示了根据理想电容器计算的最小和最大容差,以及此图中的最小和最大容差

    显示设备本身的容差。

    如果使用上述公式计算电容器容差,如何添加设备容差?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji,

    根据您的SE0和SET1配置,您从公式中获得的Twdu (典型值)将乘以一个常量。

    例如:Twdu (典型值)= 400毫秒,而SET0=1和SET1=1

    因此,您的Twdu(typ)=400ms Twdu(min)=400ms*.905 Twdu(max)=400ms*Twdl(typ)=Twdu(typ)*.5 1.095 ==>Twdu(typ)=400ms*.5 typ =400ms*.5 类似==>>Twdl(min)=Twdu(min)*Twdu(max)*Twdu*Twdu*Twdu(max)=Twdu*Twdu*Twdu(max  

    您只需为最差情况值重复此过程。

    我希望这能有所帮助。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hesse,

    谢谢!

    此致,