This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:用于REF5030的低通滤波器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4350, REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100009/ref5030-low-pass-filter-for-ref5030

部件号:REF5030
主题中讨论的其他部件: OPA4350

您好,

让我问您一个有关低通RC滤波器的问题。

我正在使用REF5030作为ADC的3.0V参考。

电路的配置如下。

REF5030 - RC滤波器(1K/1uF)- OPA4350 (缓冲器)- ADC (TMS320F2.8386万)

我测量 了RC滤波器前端点和后端点的电压。

结果为3.0V (正面)和3.3V (背面)。

(请检查随附的文档。)

我不理解正面和背面的区别。

你会告诉我为什么?

e2e.ti.com/.../REF5030-Question-May10-2022.pdf</s>2022. 

感谢您的支持。

此致,

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San  

    仅当有300uA电流流入REF50时才可能。 您必须仔细检查原理图中是否连接了任何其它路径。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San  

    您能否检查运算放大器的PIN4和PIN3上的任何可能短路,您可以通过改变运算放大器的V+电源来确认它,并查看 B点处的电压水平是否遵循V+电源。 同时删除opamp并检查pointB处的输出。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya-san

    感谢您的回复!

    我理解了,我会检查。

    此致,

    Takumi