This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请您帮助检查并解决以下pspice错误吗? 谢谢。
您好Wayne:
感谢您与我们联系。
遗憾的是,本周没有我可以询问的PSPICE专家。
LM3478的型号来自哪里?
从我们的网站 或 从TINA模型转移 或 由您自己创建?
下面是一个指向可能对您有帮助的帖子的链接:
如果您无法在这些信息方面取得进展,请告诉我,我将在下周询问同事。
此致,
哈利
您好Wayne:
我会来看一下。
此致,
哈利
您好Wayne:
此线程中讨论了相同的问题:
她是一个摘录:
这些错误是由于PSpice和LTSpice之间的语法不同造成的。
请尝试v_IFA,搜索并找到v_IFA,并在脉搏定义后再放置两个"0"。
此外:
请尝试将 "if([v](a)>((vthresh))&v(b)>(vthresh))&v(c)>((vthreshh)),((VDD)),((VSS))"简化为LTSpice可以接受的内容。 例如,
"IF (v (a)>vthresh&v (b)>vthresh&v (c)>vtherh,VDD,VSS)"
此致,
哈利
您好Wayne:
这些修改是否对您有效?
如果没有,我唯一可以建议的是从我们的网站下载免费的TI PSpice。
我们可以关闭此线程吗?
谢谢!
哈利
Hofner,
感谢您的支持。 此问题已解决。