This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:提供了在输入之前的PG上拉电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100006/tps74801-pg-pull-up-voltage-before-in-is-provided

部件号:TPS7.4801万

您好,

在使用TPS7.4801万的客户设计中,在提供之前,将提供连接到PG引脚的上拉电阻的上拉电压。
只要上拉电压低于数据表中指定的VPG绝对最大额定电压6V,这是否正常?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果未违反ABS最大额定值,则不会损坏部件,但解释的PG信号可能不干净。 我的意思是,如果在设备启用时PG引脚具有高阻抗,即使设备关闭,它也会指示电源导轨良好,并且仅在设备打开时指示电源导轨损坏。 我不知道情况是这样的,但我想我应该指出这一点。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    感谢您的回复和建议。

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。