This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:UTH长期保持高位

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095884/ucc5870-q1-outh-keep-high-for-a-long-time

部件号:UCC5870-Q1

尊敬的团队:

请帮助您回答以下两个问题吗? 谢谢!

1.您能否告诉我我们的Bootstrap功能是否可以支持在2小时内保持高性能? 据我所知,在 下班时间需要为引导帽充电,但我没有在规格中看到输入PWM最小关闭时间要求, 因此我不确定C_BST帽是否可以保持高电压两小时。

2.我们是否对C_BST CAP包有任何建议?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    感谢您发布到E2E。

    在大多数情况下,自举电容器将成为在打开瞬变过程中向内部上拉NMOS提供电压的源。 当此电容器在高占空比条件下没有足够的时间充电时,栅极驱动器将接合内部充电泵以提供该电压。

    现在,这款充油泵可用于处理低频高占空比条件,但我认为我们不会考虑输出保持高2小时的情况。 我将与我的团队讨论保持高输出2小时是否会给门驾驶员带来任何问题。 同时,您能否帮助我更好地了解这种情况。

    • 此机会的最终设备是什么?
    • 为什么客户需要在2小时内保持高输出?
      • 这是故障安全状态,还是系统处于哪种需要高输出2小时的工作模式?

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复!

    如有疑问,我将于明天向您提供最新信息。

    对于问题1,请帮助与您的团队确认。

    此外,对于问题2, 我们是否对C_BST CAP包有任何建议?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    对自举式电容器没有特殊要求。 客户只需确保电容器的额定电压大于或等于6.3V,以说明电容降额。

    对于第2小时的高要求,我想确保我们了解客户的用例。

    如果他们需要长时间保持SiC FET或IGBT打开,则应该没有问题。 这是因为SiC FET或IGBT打开后,电源开关将不再从栅极驱动器中拔出任何电流以保持器件打开。

    栅极驱动器不用于驱动直流负载。 通过栅极驱动器拉动恒定电流可能会损坏设备。

    在您从客户那里获得有关使用案例的更多信息后,请告诉我。

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复!

    我的客户对这款充油泵有更多疑问,如下所示,

    1, 继续保持较高水平。 为了确保MN1已打开,充电泵是否需要工作来维护它? 根据我的理解,充油泵必须工作。 Cbst将通过内部电阻器放电,因此Cbst上的电压将降低。 当电压降至一个值时,MN1无法打开,对吗? 但这种放电需要很长时间,因此可以在两个小时内保持较高的水平。

    2. 在下面的方框图中断开了MN1的接线,应将其连接到何处?

    3.如果我们使用2kHz切换频率。 最大占空比是多少? 例如,80 % 或更大?

    客户使用案例背景如下所示,

    如图所示,我们的系统将大部分工作条件ASC (主动短路)视为安全状态。

    1.通常,低侧 SiC FET处于ASC工作条件(S4/S5/S6 outh始终为高水平)。 通常,只要低压KL30打开,许多车辆将保持此状态, 并且持续时间不受限制(可能持续2小时以上)。

    此外,在故障条件下,它还将根据故障条件进入低侧(S4/S5/S6) ASC, 持续时间取决于整个车辆的工作条件(例如,当车辆在较长的下坡时出现故障时,它也将进入低侧SiC FET ASC保护状态)。

    2.一些客户要求ASC的最短持续时间为30分钟(电动机带电流)。

    总之,考虑到整个车辆的应用条件, 以下拓扑的S1-S6需要保持持续的高水平状态,并且在保持持续的高水平打开状态(芯片的最高工作温度)时,需要满足以下条件
    1:能够提供一个持续的高水平来打开原文
    2:它不会导致驱动程序芯片出现故障。  

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    Andy是国际旅行的专家; 我会在他外出的时候帮您解决问题。

    </s>5870 407.3731万407.3731万

    1, 继续保持较高水平。 为了确保MN1已打开,充电泵是否需要工作来维护它? 根据我的理解,充油泵必须工作。 Cbst将通过内部电阻器放电,因此Cbst上的电压将降低。 当电压降至一个值时,MN1无法打开,对吗? 但这种放电需要很长时间,因此可以在两个小时内保持较高的水平。

    [/引述]

    如数据表中所述 ,"对于高占空比下的慢速切换频率,外部电容器可能无法在整个运行时间内为栅极驱动提供足够的充电。 在这些情况下,充油泵电路用于保持自举电容器的电压。' 在正常的自举配置中,自举电容器将放电,但使用UCC5870-Q1的集成式充电泵,我们不会遇到这种问题。

    </s>5870 407.3731万407.3731万

    2. 在下面的方框图中断开了MN1的接线,应将其连接到何处?

    [/引述]

    它应与VCC2连接,VCC2是Touth电流和高栅极电压的来源。

    </s>5870 407.3731万407.3731万

    3.如果我们使用2kHz切换频率。 最大占空比是多少? 例如,80 % 或更大?

    [/引述]

    得益于充油泵,该设备支持100 % 占空比。

    此致,

    Audrey

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrey,

    感谢您的回复!

    由于5870由于充电407.4425万充电泵407.4425万泵,该设备支持100 % 工作周期。

    充油泵似乎与Cbst无关,因此它与切换频率应该没有关系。  100 % 占空比意味着在没有关闭时间的情况下始终保持高,因此我们的设备在任何时间都可以保持高性能,对吗?  

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    是的,您回答正确。  100 % 占空比表示直流信号。  此E2E柱 显示UCC5870-Q1的100 % 占空比波形。  

    谢谢!

    亚伦·格古里奇