This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.153万-Q1:TI在隔离器栅极驱动器中是否具有有源Miller锁模功能?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099764/ucc21530-q1-does-ti-have-an-active-miller-clamp-feature-in-isolator-gate-driver

部件号:UCC2.153万-Q1

大家好,

TI在隔离器栅极驱动器中是否具有有源Miller钳表功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    是的,TI确实具有带活动Miller钳位功能的隔离栅极驱动器-请参见 此滤波链路。 您还可以根据需要为其它规格或特征添加过滤器。  如果您对选择适合您的应用的设备仍有疑问,请告知我们。  

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivia:

    很抱歉不是很清楚。 我需要的是高侧和低侧的驱动器。 它需要包括活动的Miller锁模功能。

    TI是否有这样的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的澄清。 我们的器件带有有源Miller钳位,都是单通道隔离驱动器。 但是,它们可以用作低侧或高侧驱动器。 因此,如果需要有源Miller夹具,则可以使用两个单通道驱动器,而不是一个双通道(高侧/低侧)驱动器。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我!

    最佳,

    Olivia Brandel