This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:PoE:2类PSE至4类PD?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099919/tps2388-poe-class-2-pse-to-class-4-pd

部件号:TPS2388

如果我 将2级PSE (提供高达25W的功率)连接到4级PD (可使用高达71W的功率),而仅使用高达25W的功率, 系统是否正常工作,或者一旦协商发生,PSE将看到可以使用更多电源的PD,它将自动拒绝它? 我将TPS2388标记为PSE的示例部件,但不需要使用此特定部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete,

    您的意思是,如果将类型4 8 级PD (71W)连接到类型2 4级PSE (30W),将会发生什么情况? 在这种情况下,PSE应将功率降低为 30W,并仅提供30W。 谢谢。  

    此致,

    便士