This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:瞬态性能仿真

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098827/tps548a28-simulation-for-transient-performance

部件号:TPS548A28

TI团队成员,您好!

我已在WEBENCH上实现了TPS548A28电路的负载瞬态模拟,但它无法满足我的请求。

请帮助模拟下表中两个需求的负载瞬态性能(包括Vout最大值和Vout最小值),谢谢。

轨道名称

电源_S

电源_M

POL IC

TPS548A28

VIN

12伏

12伏

输出电压/总计容差

1.1V /+ 6 % - 3 %

0.78V /±Ω 5 %

Iout

7a.

5a.

加载步骤

0–7A

0–5A

转换速率

7A/US

5A/us

Cin (降额)

2.08uF * 4件

2.08uF * 4件

cout (降额)

390uF / ESR 10mohm * 1件

40.9uF / ESR 3mohm * 2件

390uF / ESR 10mohm * 1件

44.56uF/ESR 3mohm * 2件

关于

0.68uH / DCR 5.5mohm

0.68uH / DCR 5.5mohm