This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2662万AEVM6-104:6CHAUTOECU-899 SPI总线和UART TX/RX不可访问?

Guru**** 2813985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102924/tps92662aevm6-104-6chautoecu-899-spi-bus-and-uart-tx-rx-not-accessible

部件号:TPS9.2662万AEVM6-104
主题 :TPS9.2518万中讨论的其他部件

我一直在查看TPS9.2662万AEVM6-104的数据,似乎SPI总线(至 TPS9.2518万QPWPRQ1)和UART TX/RX至(TCAAN1042VDRQ1)不可从外部访问, 因此,除了6CHAUTOECU-899板上的处理器外,不可能从任何地方控制LED矩阵。如果不完全更换6CHAUTOECU-899板,是不是?

有人能确认这是正确的吗?

我试图确定这是否是一种评估TPS9.2662万A和TPS9.2518万控制的方法,而无需为此目的创建特定的PCB,由于电源问题,目前无法实现这一目的。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyerman先生

    这是一个门控设备,不受此公共论坛的支持。  我将通过电子邮件与您联系并关闭此线程。

    -jp