This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以通过软件关闭蓄电池IC和电源管理系统(能否关闭RBFET (Q1)栅)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102712/is-it-possible-to-turn-of-battery-ic-and-power-managment-system-through-software-can-rbfet-q1-gate-be-turned-off

主题中讨论的其他部件:BQ2.5601万

蓄电池充电器IC和电源管理IC BQ2.5601万RTWR必须关闭以进行测试。由于5V电源在我们的设计中直接提供给它,因此我们可以通过关闭连接到VBUS的RBFET(Q1)门来禁用IC。否则, 是否有其他方法可以关闭此IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在BQ2.5601万上,您可以使用EN_HIZ =1 (REG00位7)打开"实时"模式。 Hiz模式不会完全“关闭”IC,但会关闭REGN LDO并停止切换。 在此模式下,您的输入电源将不再为系统负载和电池供电。 电池将在第4季度放电以为系统供电。  

    无法通过I2C通信关闭Q1 RBFET。   

    此致,

    Garrett