This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:NG样例不发送0x55地址的ACK

Guru**** 1124850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096143/bq27520-g4-ng-samples-doesn-t-send-ack-for-0x55-address

部件号:BQ2.752万-G4
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

大家好,

我的客户已经使用BQ2.752万-G4生产了他们的应用程序,并且看到一些示例无法通过bqStudio编程黄金文件(BQFS文件)。
他发现这些NG样例不会发送用于0x55地址的ACK,尽管大多数其他样例都发送了ACK。

当他发送0x0B地址以确认这些样本是否仍处于ROM模式时,这些NG样本发送了ACK,但发生了如下的高频脉冲。
您是否见过这种行为?

CH2:SCL
CH3:SDA


此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    我以前没有见过这种行为,它看起来像一些高频与线路相结合。 通信线路附近是否存在任何高频迹线?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt-San,

    很抱歉,我的答复太迟了。
    我让我的客户捕获了VCC和Regin的波形,似乎是VCC (BQ2.752万-G4的调节器输出)导致了问题,因为Regin相对稳定。
    我还听说在通信线路附近没有这种高频(大约65MHz)的信号。

    CH2:SCL
    CH3:SDA
    CH4:VCC


    CH2:SCL
    CH3:SDA
    CH4:Regin


    我相信NG样本是有缺陷的部件,最好将其发送给TI分析。
    你怎么看?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    这种情况的发生率是多少? 我很怀疑这是由量表引起的,因为量表上的最高频率是刚超过8MHz的HFO,所以量表上没有会引起这种噪音的薄层。

    您能否分享系统示意图以便我们进行回顾?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt-San,

    我将向客户索取原理图。
    如果我们收到了图解,您能否给我发送一条私人信息,以便分享?
    我想在离线时分享。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    我已向您发送朋友请求。

    此致,

    Wyatt Keller