This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.5 :最小/最大输入电压

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102604/lt1004-2-5-min-max-input-voltage

部件号:2.5

您好,

你好。

我们的客户想要了解2.5 的最小输入电压和最大输入电压5.0。

请告诉我们是否有这样的价值? 谢谢你。


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick  

    LT1004和LM336是并联参考(类似于齐纳二极管)。 您需要强制最小电流以进行调节。  

    一个电压源,带有一个串联电阻器,完全满足该要求。 您可以根据电源电压变化和最小/最大反向电流调整电阻值。  

    LM336的最小电流为600uA  

    LT1004-LTV 2.5 的最小电流为20uA。  

    此致

    Trailokya