This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3802万:器件因未知原因燃烧

Guru**** 2813455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098573/tps63802-device-burns-for-unknown-reason

部件号:TPS6.3802万

大家好,

我们的客户根据 以下链接中的工作台模拟使用TPS6.3802万DLAR设计了电源。  

webench.ti.com/.../153

但是,他没有找到原来的线圈L1 TDK NLCV32T-R47M-PFR,因此使用了JSHC0520-R47M。

 TPS6.3802万有时会在没有明显原因的情况下燃烧。 最大负载电流不超过120mA。

我们的客户想知道 JSHC0520-R47M线圈是否 适合此应用。 他还想确认芯片燃烧的原因。

以下是示意图和PCB布局

 此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Danilo,

    我认为不应将电感器作为根本原因。

    是否发现 任何引脚对GND短路?  特别是针脚输入电压L1 L2电压输出,您可以帮助检查吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我们的客户认为,

    不幸的是,薯条太小了,我找不到。

    我知道这是一个问题,但您能否告诉我PCB和电路的设计是否正确?

    如果另一个电源烧坏了,我会保存芯片。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Danilo,

    原理图正常,布局不错。

    输入部件布局良好,但电压高,输出布局不好,但电压较低。

    我不确定。但找到哪些引脚对GND短路对于找出根本原因非常重要。  

    一旦我们的PIN被短接,我们就可以用一些基准来确认相同的板,但不同的设备。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    以下是我们客户的回应。

    我发现我在板的周围有一个3.3V的分类电路, 这会导致1.5A的电流很长一段时间,这可能是导致芯片烧坏的原因。

    1.是否可以设定供电电流限制以防止出现这种情况?

    2. 输入部分布局好,但 电压高 ,输出布局不好,但电压低。

    答 您说“电压高”是什么意思?

    B. 我可以在输出上改进哪些方面?

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Danilo,

    1.是否可以设定供电电流限制以防止出现这种情况?

    设备本身? 不,不可能,应该用 复杂的外部电路来做,我觉得没有必要。

    2. 输入部分布局好,但 电压高 ,输出布局不好,但电压低。

    答 您说“电压高”是什么意思?

    输入电压为5伏,对吗? 我的意思是5V对于此设备来说是一个高电压。  

    B. 我可以在输出上改进哪些方面?

    不用重新设计布局, 就可以调换C5和C12的位置,在工作台上,我想可以用一根粗线和短线将输出盖的GND连接到设备的引脚GND,这有助于找出根本原因, 我认为损坏的设备是由配对电感器引起的。

    找到根本原因后,我们可以重新设计布局,并确保主电源回路的方形电感器尽可能小 。

    DS中的布局示例非常好。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我刚刚收到客户的反馈。

    感谢您的支持。
    我按照您的建议更换PCB,希望它能解决问题。
    此致,
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Danilo,

    我也有同样的希望

    此致

    TAO