This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.307万:TPS63.0701万的内部分压器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095934/tps63070-internal-voltage-divider-of-tps630701-again

部件号:TPS6.307万

尊敬的支持团队:

我有一个与此主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/96.6242万/tps63070-internal-voltage-divider-of-tps630701类似6.307万类似的63.0701万的问题

那里给出的答案并不是很有用。 我想知道是否可以将输出电压提高到5.5V。

此类改装的正确外部电阻器是什么? 是否会产生长期后果?

此致,

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alex:

    我认为外部电阻器不会影响输出电压的调节。

    但我没有内部调整的价值。请等待我的更新。如果您手头有EVM,您可以尝试使用台式机吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    感谢您的回答。 我没有EVM,但我将尝试修改我的当前电路板。  我希望看到您的更新!

    此致,

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alex:

    好的,请等待我的更新。

    如果  您认为EVM有用,可以从tisamples.ti.com免费获取EVM

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    您的调查是否成功?

    此致,

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Alex:

    抱歉,我完全忘记了您的问题。

    内部阻隔器隔板应在0.24meg/1.26meg左右。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    我将115k的电压从输出增加到FB,以获得5.5V输出。 这给我打了打965k的电阻,打了184k的电阻。 有可能吗? 是否所有批次都具有相同的值或它们是否不同? 我们通常使用TPS6.307万,但由于芯片短缺,我们决定尝试使用TPS63.0701万。

    此致,

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alex:

    在您的工作台上,顶部的电阻似乎是1.38meg,而底部的电阻是0.24meg。 那么,设置的输出电压应该是5.4V

    在PFM工作期间,它应该比有关101 % 的第1套要高一点。

    是的,所有批次都有相同的价值。此外,我知道这不是一件容易的工作,因为我们的短缺,我们的道歉。

    此致

    TAO