This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AINSR和ULN2003ANSR的VOH

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003AI, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102438/uln2003ai-voh-for-uln2003ainsr-and-uln2003ansr

部件号:ULN2003AI
主题中讨论的其他部件: ULN2003A

大家好,  

客户 考虑使用ULN2003AINSR作为ULN2003ANSR的替代产品,以避免交付问题。

根据数据表,我们发现了VOH和温度范围之间的差异。

但是,它们不能接受VOH最小值-50mV。

在低于70C的环境下,ULN2003AI是否能满足VOH最小值-20mV? 他们不会在温度高于70C时使用此设备。 请给出您的建议。 谢谢!

 

温度范围

ULN2003A:-40至70C

ULN2003AI:-40至105C

 

VOH

ULN2003A:最小值-20mV

ULN2003AI:最小-50mV

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shimada-San,

    由于这是一个非常旧的设备,我们的数据表中没有显示ULN2003AI在70C下是否符合VS-20mV或不保证符合VS-20mV的附加数据。  

    此致,

    Kalin Burnside