This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.878万EVM-021:UCC2.878万

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102298/ucc28780evm-021-ucc28780

部件号:UCC2.878万EVM-021
主题中讨论的其他部件: UCC2.8781万UCC2.878万

UCC2.878万EVM-021的Q2 (P/N BSS126H6327XTSA2)具有 约300欧姆(最大700欧姆)的漏源导通状态电阻。 可以使用 CPC3960,其最大接通电阻为40欧姆。    在导通电阻较低的Q2中使用FET是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Q2仅夹持电压,让SWS引脚感应电压,而不是主开关路径,CPC3960封装更大。

    如果他们需要BSS126的第二个源代码,他们可以参考CPC3982,我们还可以在UCC2.8781万 EVM板上使用它,并且BSS126采用相同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新布局的占地面积适用于SOT223封装。  CPC3982的最大接通电阻为380欧姆。   CPC3960的下接通电阻是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    较低的Ron电阻正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2.878万的参考引脚在小于50VDC的输入下两次损坏至低电阻。 EVM模块在50VDC输入下正常。 您是否知道会导致损坏的原因,因为REF仅用于闭环控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于启动问题,您可以参阅以下链接中的应用说明。

    应用说明: www.ti.com/lit/pdf/slua982