This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1085万T:开关损耗计算

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102426/tps61085t-switching-loss-calculation

部件号:TPS6.1085万T

我正在为Vin:5V,Vout:11.5V,F.SW:1.2MHz,Iout:0.5A设计升压凸表。

我必须计算此IC的功耗。 数据表中提供了RDSon,用于计算传导损耗。 但数据不能用于计算转换损耗,如TR,TF,Qg。  

请告诉我计算开关损耗的参数,或者告诉我上述参数的开关损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sankalp,

    抱歉,我们没有 TR,TF,Qg信息,因为它是相对较旧的芯片。 我们已经在工作台上测试了这种条件效率:VIN: 5V,Vout:12V,FSW: 1.2m,Iout:0.5A。 °是基于EVM的91 % (-40 µ A),89.4 % (25 µ°°,87.4 % (85 µ A)。 希望这可以解决您的问题,谢谢。

    此致,

    Eric Yue