This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3944:25mA每个LED规则

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861, LP3944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101974/lp3944-25ma-each-led-rule

部件号:LP3944
主题中讨论的其他部件:TLC5.9116万LP5861

建议连接到此驱动器IC的每个LED不应超过25 mA电流消耗。此平均电流还是峰值电流额定值? 大多数LED的峰值电流远高于此值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    25mA为峰值电流限制。 如果您想要更大的电流能力,您可以并行多个输出通道或参考其他设备,如LP5861或TLC5.9116万。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    我认为不可能选择峰值电流小于25mA的LED。 但是,我认为TI的数据表中有一个解决方案。 它们具有电流限制电阻器以保护LP3944。  请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    您是否会在选择列表中提供LED部件号,详细说明大电流(亮度要求)的目标是什么,以及LP3944正在制造哪些终端设备? 带LED的串行电阻器通常用于功耗目的,无论如何不能增加来自芯片侧的25mA电流输出。 我将研究LED规格表并推荐一些其他合适的设备。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    串联电阻器可用于限制LED的电流。 我将在此处复制Wikipedia文本并提供源代码。

    Wikipedia文本:

    串联 电阻 器是稳定LED电流的简单方法,但电阻器中浪费了能量。

    微型指示器LED通常由低压直流通过限流电阻器驱动。 2 mA,10 mA和20 mA的电流是常见的。 超低电流指示器可通过在极低电流下驱动超极LED来实现。 低电流时效率会降低[4] ,但以100 μA运行的指示器仍然很实用。

    资料来源: https://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit

    我在这里附上了我所使用的LED的数据表。  

    e2e.ti.com/.../IN_2D00_S124AR_5F00_Series_5F00_V1.0_2D00_148.8257万.pdf

    e2e.ti.com/.../SJW1151CKS_2D00_100_2D00_TR.pdf

    我有两个问题:

    1)根据维基百科,如果我正确计算和设置电阻值,它将限制电流并保护LED分频器。 这是否正确?

    2)当我根据维基百科计算时,我得到了85欧姆。 不是很低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    系列408.4235万系列 电阻 器是稳定LED电流的简单方法,但电阻器中浪费了能量。

    这正是我提到的"串行LED用于功率消耗,但不用于增加输出电流。" 我没有说串行电阻器不能用于电流限制。 LED正向电流能够20mA,所以我可以理解您倾向于使用串行电阻器,但它不会回应您的问题:"大多数LED的峰值电流远高于此值。"  

    1.是的,正确。 但我没有看到这与你原来的问题有任何联系。 在我看来,您对LP3944的当前功能有疑问,并且正在寻找具有更大电流输出的设备。  

    2.这是合理的值;您是否使用5V VLED进行计算? PLZ展示了您如何获得这一结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    我认为您未能理解我从第1天开始提出的问题。 我从第1天开始担心,如果我连接上述LED,LED驱动器是否会熔断,因为LED驱动器的规格要求峰值正向电流必须为25mA或更低。 但是,如果您看一下LED规格,即使平均正向电流为20mA,峰值正向电流也始终大于25mA。

     

    我知道你没有说串联电阻不能用来限制电流,但是你没有说串联电阻可以用来限制电流。 您告诉我峰值电流需要为25mA或更低,或者更改LED或驱动器IC。 这就是我进行研究的原因,我发现串联电阻器可以提供帮助。 我想确认并确认电阻值是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    我明白你在这里的意思。 是的,电阻器是电流限制用途的常用工具-这就是我认为电阻器的基本原理。 在我评估您对添加串行电阻器的担忧时,我在维基百科描述"电阻器中浪费了能量"时谈到了功耗,但我误解了您提出的原始问题。

    我已经验证了您在这里拥有的计算方法是正确的。