This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:有关Vcomp和SKIP模式的问题

Guru**** 2531070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102372/lm5021-questions-about-vcomp-and-skip-mode

部件号:LM5021

您好,

我的客户在使用LM5021时遇到一些问题,原理图如下所示。 输出电压约为24V,COMP电压几乎不会变化,直至输出电流约为70W,这意味着设备处于跳过模式。

客户尝试增加R20,但COMP的电压保持不变(约为1.6 -1.7伏),并且当R20大于10千欧时,输出电压将过高。 这些问题是:

1.在本原理图中,当增加R20时,为什么输出电压会更高?

2.如果客户希望在类似10W的条件下使用跳过模式,但不希望在70 W?的条件下使用跳过模式,应该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果补偿器处于1.6 V,则转换器很可能不会切换。  PWM比较器的输入为117 mV,低于125 mV。

    如果输出被调节为24 V,并且压缩机处于1.6 V,则控制器认为它不需要更多的占空比。

    1.通过增加R20,您将切断光电的电流,反馈电路不再控制输出电压。  这会导致光电集电器停止导电。

    2) 如果您想对跳过的山谷进行编程,您可以通过调整CS电阻来完成。  使用较大的电流感应电阻器时,它将以 较低的功率水平进入山谷跳线。  当CS信号为125 mV时,设备将进入跳谷。  因此,如果您想要降低设备进入跳谷的功率级别,请增加电流感应电阻。

    此致,

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,感谢您的快速响应。 我认为这完全解释了我的问题,我会将其转移给我的客户,如果有任何反馈问题,我会联系您。

    再次感谢!!

    此致