This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:超额解除问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102271/bq24780s-over-discharged-issue

部件号:BQ2.478万S

您好,,队

客户有问题:

由于蓄电池端的蓄电池过度放电,蓄电池内的放电MOS管关闭,且正在充电MOS。 对于bq2.478万S,电池端的电池电压为0,电池无法正常充电以恢复正常。 检查bq2.478万s充电上的MOS射线管是否已关闭。 就个人而言,我认为这是因为bq2.478万s认为负载端没有负载,并关闭了充电MOS射线管。 但如何解决这种情况呢?

下图显示了bq2.478万S的设计

谢谢

此致

交水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    电池组是否 因过度放电而断路并不重要。

    从充电器方面-如果有电池,它会为电池充电。 如果没有蓄电池,则会在蓄电池端子处为电容充电,电压将开始升高。 如果系统设计正确,这通常会再次启用电池组。

    谢谢!