This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5616万:电池不存在和电流限制

Guru**** 2769355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101399/bq25616-battery-not-present-and-current-limit

部件号:BQ2.5616万

您好,

我在这里遇到了与此线程相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/96.3322万/bq25606-battery-not-present-and-current-limit</s>2.5606万

我有一个12伏升压控制器(MCP1665)连接到BQ2.5616万 (SYS)的输出。 我想从12V升压控制器中获得~500mA电流。

VBUS为5.5V。 d+,d1是浮动的。 我还尝试缩短D+和D-以使输入电流限制为2.4A。

连接蓄电池(3.7V锂离子)后,我可以消耗500mA,但蓄电池正在放电,尽管我有5.5V电压进入VBUS。

我尝试将VBUS直接连接到外部电源,只是为了确保外部电流不受限制。 我一直走到13V电压,电池仍在放电。

在未连接电池的情况下,整个BQ2.5616万工作正常,直到我尝试消耗任何显著电流(12V升压控制器上为150mA)-然后它关闭,导致我的整个主板重置。

在我尝试消耗电流之前,BQ2.5616万已完全通电,因此这不是启动时200mA限制的问题。

BQ2.5616万是否设计为不使用电池直接从VBUS向SYS供电? 似乎有很多帖子都有同样的问题,没有解决方案。

下面是我的示意图:


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning:

    不,不是这样。

    如我所述,BQ2.5616万在启用连接到12v升压控制器的负载之前,已完全通电(持续几分钟)。

    而且,这也不能解释为什么即使VBUS上有电源,电池仍在放电。

    不管怎样,输入电流似乎都受到限制。 现在我想一下,这也包括充电电流。 我从未见过它的充电电流超过~200mA,尽管它被设置为1.5A。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ferdi:  

    Ning分享了有关当SYS上有负载且没有电池时,vsys无法正常启动的信息,除此之外,在没有电池的情况下,设备应该不会出现向sys提供500 mA电流的任何问题。 我已使用您的测试设置在BQ2.5616万 EVM上验证,该器件在为系统提供高达输入限制的电流时不存在问题。 当D+/D-为浮动电流时,将由Ilim针脚设置电流限制。

    关于您的电池放电问题,您是否尝试在未连接系统负载的情况下为电池充电? 蓄电池放电时,stat针脚是否闪烁以指示故障? 如果设备处于故障状态,电池将不会充电,而是会为sys_load供电。

    我在EVM上使用与原理图相同的电阻器设置验证BQ2.5616万能够以1.5A的电流为电池充电,并为SYS提供500 mA以上的电流。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    感谢您确认EVM,它应该按我的预期工作。

    现在来了解一下为什么它在我们的主板上不起作用。

    在无负载的情况下,蓄电池充电正常(状态指示灯稳定亮起)。 但出于某种原因,我从未见过它在任何接近ICHG设置值(~1.5A)的地方充电。 我刚刚尝试为完全放电的电池充电,但它只能以680mA (测量值为进入电池)充电。

    如果我打开负载,蓄电池正在放电时,状态指示灯保持稳定亮起。 我只在取出电池时才看到stat闪烁。

    我对照原理图检查了我们的BOM,所有内容都匹配,但您是否怀疑某个组件可能导致此类行为? 我尝试缩短D+和D-以使Ilim脱离方程式,但这没有什么区别。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ferdi:  

    要首先关注ICHG设置下的电池不充电问题,您是否能够在系统负载断开时提供Vbus,Ibus,Vbat和Ibat的波形? 参考数据表第19页上的表9-1和9-2,通过D+/D-检测的输入电流限制永远不会低于1 A。如果您无法观察到1 A的充电电流,则可能需要仔细检查电阻器与Ilim的连接 固定并确认输入适配器有足够的电源。   

    我408.217万我唯一看到的状态闪烁是我取出电池。[/quot]

    取出电池后,LED指示灯将闪烁。 这并不一定意味着存在故障。 LED闪烁是因为设备在未连接电池时在充电和充电完成之间来回切换。   

    您是否还可以提供Vbus,Ibus,vsys,Isys,Vbat, 和Ibat连接了负载和电池时? 这将有助于调试蓄电池在连接Vbus的情况下放电的原因。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,一个更简单的第一个测试案例是从方程式中取出电池,找出我无法通过VBUS为负载供电的原因。

    但我只是继续订购了BQ2.5616万EVM,因为我认为它可以使我的故障排除更容易

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ferdi:  

    好的,我同意从公式中删除电池或sys负载最适合初始调试。 如果您要关注无电池盒,则可以正常工作。

    当您拥有EVM时,请注意捕获Vbus,Ibus,vsys和Isys,以便我们可以调试您当前无法为系统负载消耗更多电流的原因。  

    此致,

    Garrett