主题中讨论的其他部件: TPS7H5007-SEP, LM117QML-SP, TPS7H5001-SP
您好,
我正在设计一个直流-直流转换器,在1.5A最大电流下,将+28V至+36V非调节电压总线转换为+5V。
除了推荐的最大输入电压32V外,TPS7H4010-SEP是非常适合的。
- TI是否有用于将TPS7H4010-SEP连接到36V总线的参考设计?
- 是否有其他针对此设计的监管机构需要考虑?
此致,
Doug Young
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在设计一个直流-直流转换器,在1.5A最大电流下,将+28V至+36V非调节电压总线转换为+5V。
除了推荐的最大输入电压32V外,TPS7H4010-SEP是非常适合的。
此致,
Doug Young
嘿Doug,
虽然控制器的电源输入为14V,但由于它不会妨碍高功率路径,因此您只需使用LDO (例如 LM117QML-SP)来降低输入。
https://www.ti.com/product/LM117QML-SP
我们的低密度塑料空间选项目前仅为20次对比。
TPS7H500X-SEP系列经常用于支持 22-36V输入总线的隔离拓扑,并使用某种中间轨。
谢谢!
丹尼尔
嘿Doug,
我们发布了TPS7H5001-SP型号上的PSPICE参考原理图。
https://www.ti.com/product/TPS7H5001-SP#design-tools-simulation
我们有一个Buck PSPICE模拟,您可以将其用作参考。
谢谢!
丹尼尔