This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:BQ2022A是否是Maxim DS2502+的真正插入式替换件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102566/bq2022a-is-the-bq2022a-truly-a-drop-in-replacement-for-the-maxim-ds2502

部件号:BQ2022A

有人能确认BQ2022A是否真正是Maxim DS2502+的直接替换件吗?

我们正在升级超过10k总线,每条总线都使用Maxim DS2502+,但很难获得。  网上的调查表明他们是“替换件”,但他们的软件是否也兼容? 即,我们是否可以用已经存在/无法更改的软件替换现有系统中的Maxim DS2502+,这样就可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamie:

    引脚相同,设备具有相似的功能,我不确定相同的软件是否可以在两台设备上工作。 请阅读我们的BQ2022A数据表中的沟通指南,以确保功能正常。  

    谢谢!

    肖恩