This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5218万:CC引脚上的电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102404/tps65218-resistor-value-on-cc-pin

部件号:TPS6.5218万
主题中讨论的其他部件: AM4378

大家好,

以下是有关TPS6.5218万 CC引脚上电阻值的一个问题。

在我们的数据表和EVM上,一个10欧姆电阻器连接在CC引脚上。  

但在我们的AM4378 EVM上,我们 使用的是1.4K,我想知道这里是否有特别的注意事项?

https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sprr396

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    由于电源路径在 通电过程中优先考虑in_BU,我认为这方面不会出现问题。 但是,在进一步了解设备规格后, CC输入的最大额定电阻为1000欧姆( 下图)。 这可在  TPS6.5218万数据表的6.5 部分中看到。 尽管EVM和数据表显示了10欧姆电阻器,但我相信您可以将电阻提高到此时,而无需太多的担心。

    超过1000欧姆阈值时,CC输入上的可用电流可能存在一些问题。 DCDC5和DCDC6的工作电流通常约 为10 uA (最多为100 uA)。 如果CC线路上的电阻高于推荐值,则DCDC5和DCDC6电源电流可能会出现问题,尽管典型值已经相当低。 如果您无法将电阻值降低至1k欧姆,则应通过备用电源流程进行测试,以确保如果VIN_Bias降至VUVLO以下,并且CC蓄电池被优先用作电源,  则会保持正常的设备功能。 除此之外,我认为您的电阻器对系统的负面影响不会太大,但这可能取决于您需要DCDC5和DCDC6。 RCC规范已经指出,在我们的测试时,DCDC5和DCDC6的Iout测量值小于10uA,并且没有提到最小电流阈值,但是如果您打算保持1.4k电阻,我仍会运行测试。

       有关备用电池电源供电路径的详细信息,请参阅数据表的7.3 .1.12 部分。

    此致,

    詹姆斯