This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:如何为SMPS设计反向变压器?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102237/ucc28c42-how-to-design-flyback-transformer-for-smps

部件号:UCC28C42

您好,E2E:

我使用工作台设计工具设计回扫开关电源,接收40-300 (AC)输入并提供5种不同的输出

使用以下这些参数

 

1) 24 V - 0.5 A

2) 10 V - 0.7 A

3)-10 V - 0.7 A

4) 5 V - 0.7 A

5) 3.3 V - 1 A

6) 15 V (辅助)

切换频率= 100 kHz

。 我对设计非常满意,甚至做了一些更改以更好地适应我的应用,但我不知道如何解释它为我提供的变压器值,因为WebBench仅为我提供一个输出的值。 我还没有真正研究过这些类型的变压器,我不确定如何将这些信息传达给供应商,以便获得原型零件进行测试。 是否有任何建议,或者 是否可以设计此变压器?  

这是我从蒂娜蒂那里来的赛道  

我期待您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdelrahman,

    除非您已经实际构建并测试了变压器,并且您有非常具体的制造说明(核心/线轴/线/绕组信息),否则我会让变压器供应商处理施工细节。 您至少需要提供:

    1. VIN_MIN,VIN_NOM,VIN_max
    2. 每个耦合绕组的电压和GND参考数
    3. 每个输出的功率和总变压器功率
    4. 工作频率
    5. 隔离要求(功能,基本,强化等)  
    6. 允许的最大占空比
    7. 控制方法(CCM,DCM,CMC,VMC)。 您的看起来像CMC/CCM
    8. 所需的初级电感,泄漏电感
    9. 机械尺寸约束
    10. 最高热点温度

    让供应商确定满足您的电气/机械要求所需的转弯,线规,芯/线轴和线堆栈。 否则,如果您想尝试自行构建,您可以搜索许多优秀的应用手册和设计指南。 下面是 2010 TI电源研讨会的回扫设计白皮书和演示文稿的链接。

    此致,

    Steve M