This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.402万-Q1:WSON软件包软启动最大CSS值

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102094/lmr14020-q1-wson-package-soft-start-maximum-css-value

部件号:LMR1.402万-Q1
主题中讨论的其他部件:LMR1.403万-Q1LMR1.403万

您好,

它提到"在WSON封装中使用LMR1.403万-Q1进行设计时,CSS的最大值为4.7 nF。"(在数据表中)。

WSON封装用于我们的应用中,EN引脚连接到外部电路,而不是连接到VIN。  如果CSS为22nF,将会发生什么情况? 如何设计测试用例以验证/模拟它?

如果我们按照如下方式更改EN连接,是否可以保留CSS 22nF?

为了了解软启动机制,我发现之前已经回答了一系列相关问题。 很抱歉,有些问题仍然不清楚。 非常感谢您的意见。

1.我不清楚" 如果您的斜坡太慢,设备将进入电流限制,尝试为输出电流充电。  "。 请您详细解释一下。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/110.1346万/lmr14020-q1-max-css-for-soft-start</s>1.402万

2.波形在开始时被张贴在没有软启动的位置,但是,我不知道通道1,2,4的平均值。 请您发表意见。 我假设通道4是输出电流,峰值电流意味着没有软启动,正确的应该像数据表"图24通过Vin IL波形启动",对吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/55.4338万/lmr14030-q1-wson-soft-start</s>1.403万

3.我不明白为什么如果Vin供电且EN禁用,CSS将不会有放电路径,请您分享您的意见吗?  

 

此外,数据表中的LMR1.403万 WSON封装具有相同的解属性。 我可以知道LMR1.403万-Q1和LMR1.402万-Q1之间的行为是否相同吗?

您是否有LMR1.402万-Q1的PSpice模拟文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京精

    我强烈建议不要设计大于数据表中指定值的软启动电容器。 欢迎您自己测试和验证设计,但只需知道您在数据表条件之外运行,并且在验证过程中或在现场可能会遇到问题。

    下面是CSS过高时发生的过程流。

       答 设备将尝试在缓慢增加输出电压的同时为输出电流充电。

       B. 设备将输出太多电流,并达到设备的内部电流限制。

       C. 设备将在短时间内关闭,然后再次尝试重新打开。

       d. 重复回至

    2.波形可能是#1 VOUT,#2 PGOOD和#4 SW。

    3.设备本身对内部生成的VCC进行CSS收费。 它使用与VCC相关的电压来缓慢跟踪输出电压。  

    所有设备应具有类似的软启动行为。 有关详细信息,请查看相应的数据表。

    以下是PSPICE文件:

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm706

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    首先感谢您的意见!

    很抱歉,还有更多关于它的问题。

    1.关于电路I POST (EN通过电阻分配器连接到Vin PIN),它是否正常或不能保持CSS 22nF? 我注意到过去有一些解释--应该没有问题EN直接连接到VIN针脚。

    2.根据我的理解,如果U (输出电压)缓慢隆隆,输出电流一般不应过高,请您详细解释一下?

    3.您的意思是VCC是Vref吗?  当EN从禁用到启用时如何解除CSS?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京精

    没问题!

    1.直接或通过电阻器将EN连接到VIN没有问题。

    2.这取决于负载是什么以及如何配置。 如果在输出缓慢增加和充电时负载正在吸入电流,则电流可能仍然很高。

    3.是的,我指的是器件为逻辑操作生成的内部参考电压(使用LDO)。 您的第二个问题也是调整CSS规模的好地方。 设备必须自行释放CSS,但如果尺寸足够小,应该可以正常工作。 同样的原则也适用于CBOOT。

    谢谢!

    Andrew