This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5708万:充电顺序,峰值功率和无电池操作

Guru**** 2770965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101727/bq25708-charging-sequence-peak-power-and-operation-without-battery

部件号:BQ2.5708万
主题中讨论的其他部件: CSD1.7551万Q3ACSD2.5402万Q3A

大家好,


我们在其中一个项目中使用了BQ2.5708万电池管理IC。
VBUS的输入为12V至24V直流,Vsys提供给整个系统,包括主机微控制器和射频无线电板。

我们使用的电池是一个4个串联的LiFePO4电池。 最大充电电压为14.6V。


我们使用了备用MOSFET,因为由于持续芯片短缺,TI MOSFET部件无法使用。 请查看我们使用过的MOSFET。
以下为备用MOSFET的零件号:
答 SIA462DJ-T1-GE3代替CSD1.7551万Q3A
B. TSM085P03CV RGG,而不是CSD2.5402万Q3A



关于此IC,我们有以下问题:
1.主机微控制器应遵循的正确充电顺序是什么?
2.我们发现,如果我们不使用电池,不设置电池的充电电流,并尝试使用射频无线电板上的Tx功率放大器,我们会看到射频无线电板将进行电源循环。 最小系统电压约为12.30V。 因此,在不使用电池的情况下,我们是否应该启用峰值功率模式?
3.我们了解了如何设置电池的充电电流和电压,以及IC是否已退出低功耗模式,LDO模式是否已禁用。 通过将此配置闪存至主机微控制器,如果我们不使用电池,则整个系统将在每次通电后大约3秒钟后关闭。 那么,在不使用电池的情况下,如何使用主机微控制器对IC进行编程?


我随附原理图以供参考。

谢谢,此致,
美国普拉瓦尔德汉

e2e.ti.com/.../BQ2.5708万_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们稍后会回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周虎,您好!

    等待您回答上述问题。

    谢谢,此致,

    美国普拉瓦尔德汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pravardhan,

    对于第一个和第三个问题,我建议您参阅我们的用户指南,以获得逐步指导。  

    www.ti.com/.../sluubt8

    峰值功率模式也称为两级电流限制。 您可能想先弄清楚充电器重置的原因。 如果电流限制太低,则通过IIN_HOST寄存器提高电流限制。 如果适配器较弱,请尝试较大的适配器。 峰值功率模式用于利用适配器过载功能。 您可以在不使用电池的情况下打开峰值功率模式。 峰值功率模式可在vsys下降时触发。  

    此致,

    老虎