This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5708万:如果CELL_BATPRESZ未连接或接地,SYSOVP阈值将是什么。

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102251/bq25708-what-will-sysovp-threshold-be-if-cell_batpresz-is-not-connected-or-grounded

部件号:BQ2.5708万

我们的产品错误地将分压器电路(2个电阻器)从12伏蓄电池连接到CEL_BATPRESZ引脚。 如果电池在通电时耗尽,CEL_BATPRESZ针脚过低,SYSOVP阈值设置不正确。 我们要卸下一个或两个电阻器,使CEL_BATPRESZ引脚浮动或断开。 这两种方法在测试中似乎都适用,但我们不确定对SYSOVP阈值的定义影响。 总之,我们的问题是:

  • 如果在加电时断开CEL_BATPRESZ引脚(浮动),SYSOVP阈值将是什么。
  • 如果CEL_BATPRESZ引脚在通电时连接到接地(零伏),则SYSOVP阈值是多少。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,

    情况1是无效配置,未定义SYSOVP。

    案例2是蓄电池拆卸情况,SYSOVP为19.5V。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 非常有用的信息。