This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0055万:TPS4.0055万的最大电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102169/tps40055-the-maximum-current-for-tps40055

部件号:TPS4.0055万
在“线程: LM2.5145万LM5145”中讨论的其它部件

您好,

我们将为 激光驱动器测试TPS4.0055万的最终电流,并测试以下规格要求:输入电压:24V直流,输出电压:3-4VDC,输出电流:25A或更多;

现在我们无需考虑损坏 情况,如何修改 设计以获得 超过25A的最终电流,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    这是一个控制器,因此电流能力实际上更多地取决于功率级组件。

    我建议使用LM2.5145万,因为它具有更高的性能(更好的栅极驱动器,更短的停顿时间)和更低的成本。 它具有类似的电压模式控制架构。 此外,LM5145 EVM的电压为5V/20A/225kHz,接近您的规格(此EVM使用80V FET,而您可以使用40V FET,从而获得更低的损耗)。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    感谢您的宝贵意见,现在我们希望将TPS4.0055万的输出电流升至25A以上,但当电流高于15A时,它会受到保护,因此请建议如何关闭保护功能,我们需要测试 TPS4.0055万的最终电流,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制仅由高侧FET RDSon和Ilim电阻器设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,如果可能,请使用LM2.5145万。 它将在高输出电流下提供更好的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    好的,谢谢,我们将尝试测试LM2.5145万。