This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576T-ADJ/S5001479与500.1479万与LM2576T-ADJ之间的区别

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095494/lm2576-differences-between-the-lm2576t-adj-s5001479-vs-lm2576t-adj

部件号:LM2576

您好,

我是Honeywell Aerospace的零部件工程师。

在评估HPN 2601.0117万-101 (具有TI MPN 'LM2576T-ADJ/S5001479')500.1479万)时,我们发现它是屏蔽部件。 TI MPN 'LM2576T-ADJ'是标准选项,可从网站上获得。

请您帮助我们解释LM2576T-ADJ/S5001479与500.1479万与LM2576T-ADJ之间的区别。

注意:

对于-101的筛选应包括在-40°C温度下进行电气测试的100 % 处理(作为模拟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法找到任何部件号 LM2576T-ADJ/S5001479的500.1479万的参考。

    您是否有设备顶部标记或批次信息?

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM2576T-ADJ/S5001479链接500.1479万链接至 Honeywell部件号 2601.0117万-101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有可用的设备顶部标记或批次信息,以便我在内部进行检查?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我没有收到您的回复,因此假设此问题已解决。  

    如果不是这样,请发布回复。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在内部检查 设备顶部标记或批次信息。

    将很快与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的更新,我将保持此线程打开,等待您的回复。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅以下必填详细信息:

    TI提供的最后一个PO Celestica是PO编号4503758198,它于2021年8月发布,并于2022年2月交付。 PO LM2576T-ADJ/S5001479上500.1479万上的MPN。 如果这有帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的产品工程师交谈,并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们的产品工程师的回应:

    差异在于最终测试。 以下是详细信息。

    1. LM2576T-ADJ/S5001479–500.1479万–在25C和-40C条件下进行测试

         LM2576T-ADJ –在25C条件下测试

    谢谢