This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万-EP:TPS4.021万-EP的输出电压范围

Guru**** 2578775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102158/tps40210-ep-the-output-voltage-range-of-tps40210-ep

部件号:TPS4.021万-EP
主题中讨论的其他部件: TPS4.021万-Q1TPS4.021万

在产品滤波器页面中,我发现 TPS4.021万-EP的输出电压范围是(7-9)V  我的应用需要105V输出。

我在Webench电源设计中进行设计,发现 TPS4.021万-Q1符合我的应用。  我认为TPS4.021万-EP也符合要求。

请验证 TPS4.021万-EP是否可以达到105V输出电压。 商品筛选器列表是否不正确?

当我使用 Webench 时,我可以找到

 

 总减额盖的含义是什么? 这是否意味着我应该加上68nF在本例中,68+68=136nF,这是否意味着我最好使用136nF电容器?

这是我第一次使用工作台,感觉很好。 这是否只能在设计动力系统时使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    感谢您的提问。
    我很高兴听到,Webench对您来说是一个有用的工具。

    TPS4.021万-EP的输入电压范围为4.5V至52V。 输出电压仅受外部组件的限制。
    滤波器中提供的产品详细信息似乎错误,因为输入和输出电压范围均未正确说明。
    如果您不确定设备是否适合您的参数,我建议您始终查看设备的数据表。 文档中提供的规格是TI保证的规格。
    www.ti.com/.../tps4.021万-ep

    在您的情况下,TPS4.021万应该适用于您的输入和输出值。 但是,您应该检查其他组件(电感器,MOSFET,二极管等)是否也能承受105V输出电压。

    关于"降额上限"值,这是最终电容值。 例如,如果电容器因高温而失去部分电容,则总电容值或"降额"值低于原始电容值。 如果两个值相同,则意味着电容没有变化,所有操作情况下该值均保持68nF。

    如果您还有其他问题,请随时告知我。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我仍然不理解“降额盖”,让我们看一下工作台设计的材料明细表。

    我们可以从第4行看到,“总 降额盖”(520nF)小于“盖”(1uF),但在第5行 ,总 降额 盖”(150nF)小于“盖” (100nF)。 "盖子"是否表示我们应该焊接在电路板上的原始盖子,"总 减额 盖子"是否表示电路板运行时的实际盖子值?   实际的盖子在某些情况下会变大,而在另一情况下会变小吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    感谢您的反馈。
    我更深入地研究了已降额的CAP问题,并获得了其他信息:
    首先,电容损失不仅受温度影响,而且主要受直流偏压影响,尤其是陶瓷电容器。
    例如,如果您在50V的直流电压下操作100nF的陶瓷电容,其电容可能会降至50nF。
    特定直流电压的确切电容值可在制造商的产品页上详细查看,TI也从该页获取信息。
    有关此主题的更多详细信息,请参阅以下主题:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/71.4904万/webench-tools-tps61085-meaning-of-derating</s>6.1085万

    但是,电容通常降至较小的值,这意味着图像第5行中较高的"降额电容"毫无意义。
    一个解释可能是,工作台看到2个电容的数量,并计算了两个电容器的降额值(每个电容器的初始值为100nF)。
    如需了解更多信息,我建议您查看制造商提供的此电容器的产品页面。

    此致,
    尼克拉斯