This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:TPS548B28是否可以用于并行输出?

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102405/tps548b28-could-tps548b28-be-used-for-parallel-output

部件号:TPS548B28
主题中讨论的其他部件: LM2.7403万TPS5.3355万

您好,专家,

我的客户希望使用我们的零件来设计导轨3.3V输入电压,0.8V/20A输出电压。

我们发现 TPS548B28可能符合他们的要求,但如果他们的TA温度在50~60'C左右,则会出现散热问题

因此,他们是否可以将2个TPS548B28或A28并行用于此导轨以防止热关闭?

或者是否有更好的解决方案可用于此案例?

谢谢你。

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能, TPS548B28不适用于并联输出。    

    另一种解决方案是LM2.7403万或 TPS5.3355万  

    TPS5.3355万支持30A并具有分路输入(功率级输入和器件偏置)  

    3.3V输入 可以连接到功率级输入(VIN针脚),并使用小型充电泵或升压转换器为VDD针脚供电。

    充油泵/增压器应将VDD上3.3V的输入转换为5V或更高。