This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2568万A:控制方法

Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, TPS62A01A, TPS62A01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097090/tlv62568a-control-method

部件号:TLV6.2568万A
线程中讨论的其他部件: LM3150TPS62A01ATPS62A01

大家好,

我的客户对TLV6.2568万A (强制PWM)的控制方法有疑问。 请帮帮我。

  1. 它是否属于滞后控制而不是电流模式?
  2. 还是持续控制(COT)? 根据以下陈述,这是否意味着低侧FET的关闭时间已设置,换句话说,高侧FET的开启时间已设置?
  3. 如果是COT,其控制是否与LM3150相似?

此致,
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    TLV6.2568万A采用自适应断开时间技术,采用峰值电流模式控制。  峰值电流模式控制可检测HS-FET的峰值电流,并在电流达到峰值阈值时终止循环。 因此,它决定了HS-FET的接通时间。 自适应关闭时间技术根据输入电压和输出电压水平自动计算HS-FET的关闭时间(或LS-FET的打开时间)。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    我了解TLV6.2568万A操作恒定切换频率,Ton + Toff始终恒定,是这样吗?

    如果是这样,我认为HS-FET断开时间最终是由接通时间决定的,这是峰值电流的结果。 在这种情况下,自适应关闭时间如何影响HS-FET关闭时间?

    此致,
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    请让我在一天结束前给您一个反馈。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    TLV6.2568万A的典型切换频率为1.5MHz。 但是,正如您在数据表中所看到的,切换频率根据输入电压,输出电压和负载的不同而变化不大。  

    自适应关闭时间控制的设计方式是检测Vin和Vout,并根据这些值调整关闭时间,并尝试保持切换频率相对恒定。  

    我可以知道客户的申请吗? 这是新设计吗? 如果是,我们能否向他们推广我们的新器件TPS62A01/TPS62A01A?  

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    感谢您的解释。 您提到了"自适应关闭时间技术自动计算HS-FET (或LS-FET的开启时间)的关闭时间 ",但数据表中的数据却有所不同。 以下哪一项是正确的?

    此致,
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    我已发送一封电子邮件来解决您的问题。 如果还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    我已通过电子邮件回复。 我现在将关闭此线程。 如有任何其他问题或需要澄清,请随时在下方发表评论或通过电子邮件回复。

    谢谢!

    此致

    Sneha