This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:对于TPS1HB16A,当负载有时为0时,如何实现正确的开路负载检测?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102031/tps1hb16-q1-for-tps1hb16a-how-to-achieve-right-open-load-detection-when-load-sometimes-is-0

部件号:TPS1HB16-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS272C45

您好,

如标题中所述,客户使用 TPS1HB16A,负载为电磁线圈,负载电流定期为0。如果客户使用电流感应进行开路负载检测, 报告故障可能需要打开负载。这是我们不希望的。那么,在这种情况下,如何实现正确的打开负载检测?

我从数据表中看到,这里我们有两种检测方法。一种是开关启用,通过电流感应。另一种是开关禁用,通过电压比较。 我不完全理解何时可以使用后一种? 在 大多数情况下,开关处于工作状态并打开。

谢谢!

B&R

尤亚布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuab:

    如果启用开关,则开载检测将不会激活。 用户将根据电流感应输出判断开载条件。 在微控制器中,客户可以将其编程为如果电流保持0的时间持续x个时间,则可能是实际发生的开路负载。  

    断开状态下的开路负载检测用于断线检测。 当开关关闭时,使用外部上拉电阻器,如果没有连接负载,输出将被拉高。 在这种情况下,将通过IC报告故障。

    请告诉我这是否合理,如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yichi:

    谢谢!  根据我的理解,对于不同 的HSS设备,开载检测方法相同,但具有不同的电流感应准确度和阈值,对吗?

    因此对于正常条件下可能有0输出电流的电磁阀负载, 客户唯一的方法是使用编程检测权限?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,袁

    是的,我会说,他们中的大多数人都是一样的。 但是,有些可能具有内置上拉电阻器,例如用于断开状态开路负载检测的TPS272C45。

    您回答正确。 对于处于ON (打开)状态时的电磁阀负载,系统不会报告开路负载故障。 客户需要根据电流感应输出来判断自己。

    此致,

    Yichi