This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:通过主机EC升级低温数据

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102300/bq30z554-r1-upgrade-low-temperature-data-through-host-ec

部件号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他部件:BQ30Z55GPCRB

大家好,TI团队

我使用BQ30Z55 R3 0.36 ,客户发现低温RSOC不理想,跨接范围较大

目前,通过gpcrb优化,情况有所改善

我想知道如何通过主机EC进行更新? 由gpcrb优化的Id.chem文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    bq30z55是自定义产品。 因此,我们不能在e2e上共享信息。 获取bq30z55的任何信息的最佳方法是联系电池制造商。