This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2088万:器件建议

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102293/tps62088-device-suggestion

部件号:TPS6.2088万
主题中讨论的其他部件:TLV6.2585万TPS6.2865万TPS6.2826万

大家好,

您能否建议适合以下要求的设备? 我向    客户推荐了TPS6.2088万和TLV6.2585万,但他们希望获得具有更好散热的更大封装。 其系统中的TA预计温度最高为90°C。

VIN 3.6V

输出电压 为2.2V

最大IOUT 3A,AVG IOUT 1.5A

需要+ EN/PG引脚

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ella,

    其他可能的选项为TPS6.2826万/7或TPS6.2865万。 这两种IC提供较低的导通电阻,因此预期>LV6.2585万的效率高于1 %。
    TPS6.2865万采用比TPS6.2826万/7更大的封装,它将带来更好的热性能。 请参阅随附的.xls文件,该文件显示了1.8V输出电压下不同设备的效率。

    e2e.ti.com/.../Efficiency-comparison.xlsx

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel:

    感谢您的巨大帮助!