This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.22万:开/关功能

Guru**** 2536630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102134/tps92200-on-off-feature

部件号:TPS9.22万

大家好,

TPS9.22万D2的数据表和EVM用户指南显示PWM输入范围从1 % 到100 %。 但是,方框图显示设备具有连接到DIM的开/关功能。 我们的客户希望确认 ,如果将0V应用 到DIM引脚,输出电流是否会关闭,即输出电流为0A。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    对于低于1 % PWM的设备,无法保证输出精度,但它可以禁用具有0 % PWM的设备以获得无电流。

    云庭