This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.302万:PS/同步引脚和GND之间的电压不正常

Guru**** 2590040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101639/tps63020-the-voltage-between-ps-sync-pin-and-gnd-is-not-normal

部件号:TPS6.302万

尊敬的  

 R41未安装修补程序。

TP72的测试反向二极管压降为1.7V,但其它为0.7V

 请您帮助分析这 种现象?

非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Sam:

    我担心附加的图片上传不正确。是否可以共享另一张?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Sun:

    我指的是有关现象的画面,我看不到这幅画面。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sun:

    最后,我明白了您的观点。

    我觉得这是视乎ESD保护电路的结构,大部分应该跟其他电路一样,但我不清楚,好像是不同的。

    对不起,我无法分享非常确定的答案。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我应该怎么做才能解决这个问题呢? ESD还是其他? 或者,您是否可以帮助提供其他渠道来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sun:

    我指的是内部ESD保护电路,所以你似乎什么也不能做。

    那么,您对这个1.7伏电压有何顾虑?还有其他问题吗?

    此致

    TAO