This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5273万V:TPS6.5273万V无源元件值原理图检查

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101931/tps65273v-tps65273v-passive-component-value-schematic-check

部件号:TPS6.5273万V
主题 :TPS5.1916万中讨论的其他部件

各位专家,您好!

我的项目是使用TPS6.5273万V驱动Xilinx UltraScale FPGA为DDR3控制提供电压

我已根据数据表计算了组件值,我想询问是否使用正确的RES/Cap/Ind值?

如果需要更多信息,请告诉我。

此致,

Alex。

e2e.ti.com/.../TPS6.5273万V_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您与我们联系。 是否要再次确认您是否使用了3个TPS6.5273万s? 为了更好地查看原理图,您能否告诉我这3个双降压转换器的输入电压,输出电压和输出电流是多少? 我只看到第一个TPS6.5273万V显示了这些信息。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    感谢您的回复。  

    我的系统有一个12伏电源。

    第一个TPS6.5273万V为FPGA供电,因此输出电压/电流是清晰的

    第二个和第三个TPS6.5273万V用于DDR3 Vref和Vtt终端

    到目前为止,我在JEDEC规格中找不到他们的当前要求...因此,我可以参考TPS5.1916万

    参考电压需要0.75V和20mA

    VTT需要0.75V和2A

    附注:我的项目将在某个时候转至DDR3L,这就是为什么我在工作中使用可编程降压转换器的原因。

    此致,

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    请看下面我的评论:

    1.通常,我们不需要56uH大电感器用于此应用。 即使实际输出电流很小,如0.016A,您也可以使用TPS6.5273万V的最大负载来计算电感。  实际输出电流0.016A输出电流并不表示波纹电流必须小于0.016A*LIR (系数)。

    2.您预计的软启动时间是多少? 通常,我们可以使用nF电平电容器来获得所需的软启动时间。  

    3.还建议在0.1 引脚与接地之间添加一个额外的VINµF Ω 电容器,以提供高频滤波。

    如有任何其他问题,请告知我们。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    1对于电感器值,数据表中的方程(6)让我质疑为什么低输出需要高电感器。

    下面是我在计算中使用的值

    VIN = 12伏

    输出电压= 1.8V

    LIR =让2.5

    Iout = 0.016

    FSW = 513.8k

    我的计算结果是L = 74uH

    我在选择电感器方面经验不是很丰富,所以我可能会误解某些东西。

    2很抱歉,我的计算未涵盖该上限值

    我认为5毫秒足够了,所以我将对所有SS引脚使用47nF。

    3 thx,用于建议。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    让我更详细地解释一下。

    在图6中,IO可以是此应用中的最大输出电流3.5A。 LIR是表示电感器波纹电流相对于最大输出电流的系数。 如果您选择Vin=12V,Vout =1.8V,LIR=FSW=513.8k,则可以获得合适的L AS (Vinmax-VUFF)*VIN/ 1.8 (0.25 3.5 * 1.8 0.25)/(Vinmax*513.8k)。 假设Vinmax=12*Vinmax=14.4V (不确定您的实际1.2 ,仅举个例子),计算的电感大约为3.5uH。 您导出的电感已经可以满足0-3.5A输出电流范围的电流纹波要求。 因此,如果您的实际输出电流精确地为0.016A,则它在0-3.5A范围内,这意味着以前计算的电感可以满足您的要求。 如果您在公式中使用0.016A作为IO,则会得出一个大电感值(如74uH),这将超出规格且不需要。 由于电感器的大小很大,它还会增加总的解决方案大小。

    希望它能有所帮助。 如果还有其他问题,请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚