This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2873万-Q1:补偿引脚连接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102140/tps62873-q1-compensation-pin-connection

部件号:TPS6.2873万-Q1
主题:TPS6.2873万中讨论的其他部件

您好,

在TPS6.2873万的数据表和EVM原理图中,建议将COMP引脚连接到接地感应引脚

连接GOSNS引脚而不是附近的GND是否重要?如果是,为什么?

对于堆叠操作,一个补偿网络就足够了,并且表示该网络有助于在两个阶段平均分配电流,您能否解释如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam,您好!

    GOSNS引脚是遥感接地和遥感需要最低阻抗 连接,这是不将引脚连接到通用接地连接的主要原因。

    我建议按照数据表中的9.3 17部分进行操作。  它详细解释了堆叠操作。

    请问您计划使用TPS6287x-Q1的哪些应用以及电源轨要求是什么?  

    此致,

    TANVEE