This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5116万EVAL:关于输出电压和电感器

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100778/lm25116eval-about-vout-and-inductor

部件号:LM2.5116万EVAL

大家好,

 

我有两个关于LM2.5116万EVAL的问题。

问题1:我们可以通过更改R3和R4的值来更改输出电压,这是否正确?

问题2:如果我们将LM2.5116万EVAL上使用的电感器(HC2LP-6R0)更改为另一个电感器(XAL7070-332WEB),您会有什么影响?

我附上了XAL7070-332WEB的数据表。

e2e.ti.com/.../xal7070_2D00_270690.pdf</s>27.069万

此致,

 

山本顺介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shunsuke

    可以通过更改R3或R4来调整输出电压,但如果输出更改> 20 % ,则可能需要重新设计COMP值

    3.3uH电感器波纹电流将是原始6uH的2倍,这将导致更高的输出波纹和更低的最大输出电流。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我明白了!
    感谢您的友好回复!