This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:SMBus通信停止

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100858/bq40z60-the-smbus-communication-stops

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

我遇到了一个奇怪的问题,SMBus上的通信停止了。

情况:

电池是系统的一部分当插入电源时,PSU将为电池充电并为系统供电。 拔下电源插头后,电池将接管工作。 现在电源插上,电池充满电,一段时间后再也没有与电池的通信。 使用BqStudio时显示未连接电池。 拔下主电源,电池向系统供电,但仍无通信。

我必须拔下电池并重新插入才能重新开始通信。 我已经将电池放电了一点,并使用BqStudio日志记录插入了电源。 出现同样的情况,电池完全变质,一段时间后再也不能通信。 日志文件显示日志记录数据突然停止。 我不知道是什么导致了与stop.e2e.ti.com/.../ncr_5F00_p200_5F00_5.log的通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    通信是我们优先级最高的中断之一,量表应始终确认其地址。 您是否有任何通信的逻辑分析仪捕获?

    如果TS针脚正在脉冲,并且仪表激活了它的地址,则仪表处于激活状态。 如果TS针脚没有脉冲(间隔为250毫秒),则仪表处于关闭模式。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    感谢您的快速回复。

    昨天成功地获得了相同的情况,使用BqStudio进行了记录。 电池充满电,一段时间后,它将停止通信,BqStudio仍在记录但无数据。

    使系统处于待机模式,无电源,夜间使用83mA。 今天上午仍然没有与BqStudio进行通信。 断开BqStudio并在带有示波器的板上的SMB连接器上测量:SCL高,SDA低。 无脉动。

    已再次连接BqStudio,并开始通信。 在一夜的待机模式下,读取放电至90 % 的蓄电池。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,1个问题。 在昨天的最后一次记录中,与BqStudio的通信在电池充满电之前停止,即在充电期间停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    日志文件将指示存在错误。 在您附加的日志文件中,它有“错误:请检查C:\Users\Martyn\Desktop\battey logs\NCR_P200_5.log.err”

    是否可以共享相应的.err文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    似乎无法上传文件<插入-图像/视频/文件-上传>常量消息'未选择文件或URL '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,您可以尝试向我发送直接消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    您应该能够在以下网址找到有关如何上传文件的常见问题: https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/76.162万/faq-getting-started-in-e2e

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    有意义。

    谢谢。