This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.371万:输出电压未上升

Guru**** 2796865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102121/tps63710-output-voltage-not-coming-up

部件号:TPS6.371万

大家好,

我在 设计中使用TPS6.371万DRRR通过12V输入电源生成-5V输出。 原理图如下所示:

我有6块板,其中1块板输出电压没有显示。 输出电压为-56mV,而不是-5V。  

我尝试了以下调试检查。

1.输出电压轨阻抗良好,与工作板相同。

2.还提供了启用输入(5V)

3. Vaux输出按预期显示(4.6V)。

4.参考电压输出显示约-56mV,我感觉应该更大。 VREF引脚的阻抗看起来也很好(与工作板大致相同)。  我尝试更换IC,但仍然面临相同的问题。   

我请求您支持调试。

--

提前感谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran,

    1.您可以检查该板上的焊接情况。 确保没有错误的部件,并在这些电阻器,电容器和电感器上进行良好焊接。

    2.尝试将EN连接到Vin以查看其是否可以启动。

    3.确保C865/866/867具有足够的额定电压(25V)。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    感谢您的更新。

    问题已解决。 这是一个装配问题。 电感器安装 方向错误,正确安装后问题得到解决,显示-5V。  

    --

    此致,

    Kiran