This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.878万:设计支持

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101696/ucc28780-design-support

部件号:UCC2.878万
主题中讨论的其他部件: UCC2.4612万UCC2.465万UCC2897A

大家好,

我的客户对此芯片有以下问题:

1. UC2.878万是否适合控制要在70W 24/24V隔离直流电路中使用的有源双位置回扫芯片(上部和下部开关是MOS管,Vgs (th)=4V)
2.在输入24V±20 % 的情况下, VDD输入端的辅助绕组是否可以取消并直接连接到输入端子? 它是否会对VS端子的采样产生影响,从而对输出过压反馈回路产生重大影响? 
3.除了UCC2.4612万同步整流芯片外,UCC2.878万控制芯片是否还有其他同步整流芯片? (如UCC2.465万)
4.
控制芯片UCC2.878万 HVG端的有源滤波器电路中的开关管是否有任何选择要求?

感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirui,

    1.请你澄清什么是"主动双位回扫",很抱歉我之前从未听说过。 我猜是主动向前锁模,对吗?

    2. UCC2.878万的VDD不能直接连接到输入电压,即使它处于VDD的电压规格。 由于辅助绕组在不同的时隙有很多功能,例如感应输入电压/输出电压,去磁化持续时间等 ,如果发生一些故障, VDD将重新启动,因此VDD帽将放电至VDD (关闭),如果VDD连接至Vin,则无法放电。

    3. UCC2.878万的最佳SR部件是TI路线图中的UCC2.4612万。 UCC2.465万是唤醒芯片,而不是SR控制器。

    4.你是否指连接至HVG和SWS引脚的HV启动和VDS感应MOSFET。如果是,MOS消耗正常,就像BSS126一样。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaden:

    感谢您的回答。

    主动408.2272万主动双位置回扫

    没错,这是'主动锁模回扫'。 如果MOSFET Vgs (th)=4V,UCC2.878万是否适用于70W 24V/24V隔离直流电路?

    巴西

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirui,

    UCC2.878万不能支持正向主动锁模。  

    对于70W 24V/24V应用,我仍然建议您选择有源锁模正向拓扑。建议的设备是UCC2897A。

    谢谢。