This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.146万EVM:瞬态性能

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100000/lm61460evm-transient-performance

部件号:LM6.146万EVM

您好,

在PFM模式下,您是否有基于LM6.146万EVM的瞬态(0.05A</>6A)测试结果? 我想知道3.3V和5V输出的性能。  

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    我们在数据表中有一个负载瞬态波形,请检查,

    10.2 3应用曲线

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena:

    它是否使用EVM,相同的LC配置进行测试? 请您确认吗? 您知道没有特定L-C的瞬态性能将毫无意义。

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    是的,数据表上的波形通常来自EVM板。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena:

    对于4个以下的波形,您是否有更清晰的波形? 下冲和过冲规格模糊,我无法说出确切的数字。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    这在LM6.146万Q数据表上发布,因此这是我们的最终结果。 输出电压为200mV/DIV,最坏的情况应为300mV左右。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    如果您没有其他问题,请帮助您点击"解决", 然后我可以 关闭此线程,如果您有其他问题,请打开一个新线程。  

    谢谢你。

    Elena