This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5925万:输出端子有电压降回通道

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102270/tps25925-the-output-terminal-has-a-voltage-drop-back-to-the-channel

部件号:TPS2.5925万

TI团队,您好!

我们的客户反馈,TPS25.9251万的输出端子USB_VBUS上存在压降和反向通道,时间间隔约为600us,原理图如下所示:

输出上的电压dorp和反向通道的波形:

您能否帮助分析问题的原因? 或者是否有任何改进建议。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina:

    1.测试时输出是否有一些负载? 包括电容值在内的总负载是多少?

    2.请在DVDT引脚处使用类似3.3nF的盖子重试测试。

    3.测试时还要探头EN和Ilim引脚。

    此致

    Kunal Goel