This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1032万:无法为SG90伺服和Nano Arduino供电

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102241/tps61032-unable-to-power-sg90-servo-and-nano-arduino

部件号:TPS6.1032万

您好,  

我为TPS6.1032万设计了一个用于启动Arduino Nano和SG90伺服的设计。 TPS6.1032万似乎无法为伺服电源供电。 它应该在5V时产生1000mA,但在5V时,我似乎在200mA时停止。  

请帮助,  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    您能否提供更详细的设计规格,如输入电压范围和负载电流范围?

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我将在前面的主题中回答,因为它们是相同的主题。

    此致,

    布莱斯